主题中讨论的其他器件: TPS2372、 PMP20859、 TPS2378
尊敬的团队:
我的客户希望将 TPS23754用于冗余应用的两个 RJ45端口。
以下是客户提出的一些问题:
1.如果两 个 RJ45端口电源都将导致短路或握手问题?
对于两个 RJ45端口、需要注意什么问题?
2.我们可以为两个 RJ45端口设置优先级吗?
3.如果其中一个 RJ45已移除,是否可以 直接支持另一个端口?
两个以太网端口都必须支持802.3at PD、并实现零停机时间的自动故障转移。
BR
Kevin