This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081负载开关泄漏电压问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747679/tps27081a-tps27081-load-switch-leakage-voltage-issue

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件:TPS22918

 你(们)好

  您能帮助检查此问题吗?  

 

打开 DC3V3_RF_PWR_3、UN4 TPS27081负载开关将在上具有泄漏电压    

输出 DC_3V3、不带 EN 控制。

DC3V3负载开关 TPS27081泄漏电压问题

我们已删除 RN54,DC_3V3为0V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kerr Chang:  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能详细说明一下"TPS27081负载开关将在没有 EN 控制的情况下在输出 DC_3V3上产生泄漏电压。" 您说过、在 TPS27081上的 ENABLE 引脚处于低电平时、直流/直流转换器的输出端会有电压?

    您能否分享更多原理图? 什么是控制使能引脚? 您能否提供包括使能引脚在内的示波器截图?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

          是、Vin (引脚4) =3.3V 且 EN =低电平(0V)  

               但输出电压(引脚5)具有2.5V e2e.ti.com/.../7384.Doc1.docx

         请检查 附件文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

         您是否有任何更新数据? 我们需要解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kerr Chang:

    感谢您提供额外的波形。 在该负载开关上、由于它仅是 PMOS + NMOS、因此它易受施加输入时产生的输出的影响。 原因是控制时序的电容器也会减慢 PMOS 栅极的充电和放电速度。 因此、当施加输入时、PMOS 栅极需要一段时间被拉至高电平(关闭)、在此期间、PMOS 允许电流从流入流出。

    有关此事件的详细信息、请参阅 本应用手册中的第4.2节

    如果不能容忍这种行为、那么我会寻找集成度更高的解决方案、例如 TPS22918。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius