This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:有关 TPS61021A 器件的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61021EVM-723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732391/tps61021a-questions-about-tps61021a-device

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS61021EVM-723

您好!

我通过获取评估板来评估 TPS61021A 器件。
评估板为 TPS61021EVM-723。
我对如何使用该器件有一些疑问。

·FSW 有何变化? (PWM 处于稳定状态)

·评估板上的 Rθja μ F 值是否为71.1°C/W? 或 EVM 中的 Δ I θJa 是否变化?
 我认为电路板面积会产生影响。

·线圈选择、它是否适合于0.33uH 至1.0uH /±30%的选择?
 如果超过1.0uH + 30%、会出现什么问题?

·这是有关 Cin 的问题。 如果 Vin 出现振铃、则会添加钽电容器、但是否需要该钽 C 具有低 ESR?
 ESR 所需的 ESR 值是多少?

·PFM 和 PWM 之间分支点的电流值是多少? (当 Vout = 3.5V 时)

·这是一个有关短路保护操作行为的问题。
 当输出电压变为1.6V 或更低时、电流会受到限制、如果输出电压降至1.0V 以下、则会有100mA 的限制。
 ILIM = 4.3A 有何关系? 是否有显示输出电压和电流限制值的图?

(规格)
输出电压:3.5V
输入电压:1.5V 至3.5V
输出电流:0.7Atyp

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji@PAN、

    支持此设备的专家已外出。 她将在返回办公室时回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看我的以下回复:

    • 它取决于负载范围。 如果负载足够高并且始终在 PWM 模式下工作。 当输入电压大于1.5V 时、FSW 固定在大约2MHz

    • T Ü V Rθja 国际标准进行测试。 不在 EVM 板上。 电路板面积会产生影响。 但我们可以确保 EVM 板上的热性能在额定输出能力下是正常的。

    • 建议您选择小于1.0uH 的电感器。 首选0.47uH 电感器。 电感超过0.47uH 时的电压。 将会出现稳定性问题。

    • 钽电容器的 ESR 有助于减少振铃。 您可以选择 ESR>50mom 的钽电容器或 EL 电容器。 实际上、如果系统中的输入线不长、有时根本不会出现振铃。

    • 输入电压=2.4V 时、电流约为500mA

    • 100mA 与4.3A 无关。 仅当 Vo 低于1.6V 时、100mA 才有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我想就您的回答提出几个问题。

    •它取决于负载范围。 如果负载足够高并且始终在 PWM 模式下工作。 当输入电压大于1.5V 时、FSW 固定在大约2MHz
    (其他问题)
    是否有变化为2MHz 的数据? 我想 知道2MHz 时的最小值和最大值。
    当没有数据时、假设存在多大的变化范围?
    无需保证这种变化。

    •T Ü V Rθja 国际标准进行测试。 不在 EVM 板上。 电路板面积会产生影响。 但我们可以确保 EVM 板上的热性能在额定输出能力下是正常的。
    (其他问题)
    我了解到、评估板的 θja μ W 也是在71.1°C/W 下计算得出的
    这是我的想法吗?

    •建议您选择小于1.0uH 的电感器。
    最好使用0.47uH 电感、如果电感超过0.47uH。 将会出现稳定性问题。
    (其他问题)
    如果超过0.47 μ H、是否会影响稳定性?
    它在1.0 μ H 时是否不稳定?

    •100mA 与4.3A 无关。 仅当 Vo 低于1.6V 时、100mA 才有效。
    (其他问题)
    我认为输出短路的功能是电流折返。
    虽然正常电流限值为4.3A、但4.3A 的限值会从输出电压降至1.6V 以下。当输出电压为1.0V 时、电流限值在100mA 时保持恒定。
    我的意见是否正确?
    如果我的意见是正确的、是否有数据表明电流限制值从1.6V 到1.0V 是如何变化的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看我的以下回复:

    它取决于负载范围。 如果负载足够高并且始终在 PWM 模式下工作。 当输入电压大于1.5V 时、FSW 固定在大约2MHz
    (其他问题)
    是否有变化为2MHz 的数据? 我想 知道2MHz 时的最小值和最大值。
    当没有数据时、假设存在多大的变化范围?
    无需保证这种变化。 -->在+-15%以内

    •T Ü V Rθja 国际标准进行测试。 不在 EVM 板上。 电路板面积会产生影响。 但我们可以确保 EVM 板上的热性能在额定输出能力下是正常的。
    (其他问题)
    我了解到、评估板的 θja μ W 也是在71.1°C/W 下计算得出的
    我的想法是否正确?-->我们通常使用 ψJT 而不是 Rθja 来计算结温。 使用热检测器测试 IC 顶部的温度、然后使用 ψJT 计算结温。

    •建议您选择小于1.0uH 的电感器。
    最好使用0.47uH 电感、如果电感超过0.47uH。 将会出现稳定性问题。
    (其他问题)
    如果超过0.47 μ H、是否会影响稳定性?->我犯了一个错误、它应该高于1uH。
    它在1.0 μ H 时是否不稳定? -->在>1.0uH 时,很难进行补偿。 但仍可能稳定。

    •100mA 与4.3A 无关。 仅当 Vo 低于1.6V 时、100mA 才有效。
    (其他问题)
    我认为输出短路的功能是电流折返。
    虽然正常电流限值为4.3A、但4.3A 的限值会从输出电压降至1.6V 以下。当输出电压为1.0V 时、电流限值在100mA 时保持恒定。
    我的意见是否正确?
    如果我的意见是正确的、是否有数据表明电流限制值从1.6V 到1.0V 是如何变化的? -->事实上,当 IO 为高电平并且 Vo 降至1.6V 以下时,输出是脉冲电流而不是连续电流。 当 Vo 降至1V 以下时、IO 是100mA 左右的恒定电流。  请检查所附的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    感谢您的详细解释。

    最后,我想提出另一个问题。

    是否有变化为2MHz 的数据? 我想知道2MHz 时的最小值和最大值。
    当没有数据时、假设存在多大的变化范围?
    无需保证这种变化。 ->在+-15%以内
    (问题内容)
    当环境温度为25°C 时、上述值是否为±15%?
    还是整个温度范围内的值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这是整个温度范围。