主题中讨论的其他器件: TPS61021EVM-723
您好!
我通过获取评估板来评估 TPS61021A 器件。
评估板为 TPS61021EVM-723。
我对如何使用该器件有一些疑问。
·FSW 有何变化? (PWM 处于稳定状态)
·评估板上的 Rθja μ F 值是否为71.1°C/W? 或 EVM 中的 Δ I θJa 是否变化?
我认为电路板面积会产生影响。
·线圈选择、它是否适合于0.33uH 至1.0uH /±30%的选择?
如果超过1.0uH + 30%、会出现什么问题?
·这是有关 Cin 的问题。 如果 Vin 出现振铃、则会添加钽电容器、但是否需要该钽 C 具有低 ESR?
ESR 所需的 ESR 值是多少?
·PFM 和 PWM 之间分支点的电流值是多少? (当 Vout = 3.5V 时)
·这是一个有关短路保护操作行为的问题。
当输出电压变为1.6V 或更低时、电流会受到限制、如果输出电压降至1.0V 以下、则会有100mA 的限制。
ILIM = 4.3A 有何关系? 是否有显示输出电压和电流限制值的图?
(规格)
输出电压:3.5V
输入电压:1.5V 至3.5V
输出电流:0.7Atyp
此致、