This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPC ChemID 报告没有内容

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749477/gpc-chemid-report-has-no-contents

您好 TI 社区!

首先、我是新手、对 TI 电池电量监测计和电量监测参数计算器没有经验。 我向监测参数计算器提交了数据集、以查找我们要使用的新电池的 ChemID。 为此、我遵循了 slva725a.pdf 中的步骤。

我上传的数据:

e2e.ti.com/.../ChemID_2D00_measurement.zip

收到 GPC 报告时、我会返回以下文件:

e2e.ti.com/.../ChemID_2D00_report.zip

文件 GPC_report.txt 仅包含以下行:

0 0 0 0
警告:V DETECTED 分压器中的电压更改为1 0
警告:检测到的分压器中的电流更改为1 0

这意味着什么? 它不会给出错误、因此我认为文件格式很好、但在某种程度上它也不提供匹配的 ChemID。 这份"空"报告的原因可能是什么

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与此同时、我找到了解决方案。 我的温度测量不完整、但在确定它工作正常后。