请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好 TI 社区!
首先、我是新手、对 TI 电池电量监测计和电量监测参数计算器没有经验。 我向监测参数计算器提交了数据集、以查找我们要使用的新电池的 ChemID。 为此、我遵循了 slva725a.pdf 中的步骤。
我上传的数据:
e2e.ti.com/.../ChemID_2D00_measurement.zip
收到 GPC 报告时、我会返回以下文件:
e2e.ti.com/.../ChemID_2D00_report.zip
文件 GPC_report.txt 仅包含以下行:
0 0 0 0
警告:V DETECTED 分压器中的电压更改为1 0
警告:检测到的分压器中的电流更改为1 0
这意味着什么? 它不会给出错误、因此我认为文件格式很好、但在某种程度上它也不提供匹配的 ChemID。 这份"空"报告的原因可能是什么
提前感谢!