请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 是否可以通过寄存器设置 VBUS_UVLO?
2.在 OTG 模式下、设置 OTG 输出电压12V (与输入适配器电压相同)、VBUS 引脚检测 VBUS_UVLO 上的电压、IC 将重新启动充电 或充电和 OTG 之间的异常开关;还是保持 OTG 模式?
希望尽快回复。
谢谢
BR
Jelly
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以通过寄存器设置 VBUS_UVLO?
2.在 OTG 模式下、设置 OTG 输出电压12V (与输入适配器电压相同)、VBUS 引脚检测 VBUS_UVLO 上的电压、IC 将重新启动充电 或充电和 OTG 之间的异常开关;还是保持 OTG 模式?
希望尽快回复。
谢谢
BR
Jelly
|
电池欠压锁定比较器 |
|
|
|
|
|
|
|
VBAT_OTGEN |
VBAT OTG 使能上升阈值 |
VSRN 上升 |
3.3. |
3.55. |
3.75 |
五 |
|
VBAT_OTGENZ |
VBAT OTG 使能下降阈值 |
VSRN 下降 |
3. |
3.2. |
3.4. |
五 |
|
VBAT_OTGENZ_HYST |
VBAT OTG 启用迟滞 |
|
|
350 |
|
MV |
在 OTG 模式下、OTG 使能下降阈值3.2V 可以调整吗?
例如、我希望 VBAT=2.8V、转换器仍然可以工作。