This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:VBUS_UVLO

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749108/bq25700a-vbus_uvlo

器件型号:BQ25700A

是否可以通过寄存器设置 VBUS_UVLO?

2.在 OTG 模式下、设置 OTG 输出电压12V (与输入适配器电压相同)、VBUS 引脚检测 VBUS_UVLO 上的电压、IC 将重新启动充电 或充电和 OTG 之间的异常开关;还是保持 OTG 模式?

希望尽快回复。

谢谢

BR

Jelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jelly、

    1.是的、可以调整输入电压 Reg0x3D

    2.在 OTG 期间,如果将 OTG 电压调整为12V,则在没有任何保护的情况下,这种情况应该是正常的。 VBUS 电压应在12V 电压下工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池欠压锁定比较器

     

     

     

     

     

     

    VBAT_OTGEN

    VBAT OTG 使能上升阈值

    VSRN 上升

    3.3.

    3.55.

    3.75

    VBAT_OTGENZ

    VBAT OTG 使能下降阈值

    VSRN 下降

    3.

    3.2.

    3.4.

    VBAT_OTGENZ_HYST

    VBAT OTG 启用迟滞

     

     

    350

     

    MV

    在 OTG 模式下、OTG 使能下降阈值3.2V 可以调整吗?  

     例如、我希望 VBAT=2.8V、转换器仍然可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jelly、

    不可以、此部件无法调整 VBAT_OTGENZ 电压。 它是固定的。

    谢谢