请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088EVM-677 我们使用 的 是 TPS61088RHLR 评估 板。 该 板应针对 3.3V 的输入电压提供9V、3A 输出。 但我们观察到、 如果负载电流增加到超过1.2A、 则输出会随着纹波和来自电感器的可闻噪声而崩溃到5V。 根据此评估 板的设计参数、不应发生这种行为。 我们将使用变阻 器 DO 负载测试。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 的 是 TPS61088RHLR 评估 板。 该 板应针对 3.3V 的输入电压提供9V、3A 输出。 但我们观察到、 如果负载电流增加到超过1.2A、 则输出会随着纹波和来自电感器的可闻噪声而崩溃到5V。 根据此评估 板的设计参数、不应发生这种行为。 我们将使用变阻 器 DO 负载测试。