This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088EVM-677:负载测试问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748877/tps61088evm-677-load-test-problem

器件型号:TPS61088EVM-677

 我们使用 的 是 TPS61088RHLR 评估 板。   该 板应针对 3.3V 的输入电压提供9V、3A 输出。  但我们观察到、 如果负载电流增加到超过1.2A、 则输出会随着纹波和来自电感器的可闻噪声而崩溃到5V。   根据此评估 板的设计参数、不应发生这种行为。  我们将使用变阻 器 DO 负载测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否对 EVM 板进行了任何更改? 什么是板载 Vin 电压? 由于输入电缆中存在压降、因此您需要确保电源输出高于3.3V、以确保板载电压>=3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未对评估板进行任何更改。 让我通过更改输入电缆来检查和更新您。 板载电压为3.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的更新!

    1.能否检查 ILIM 与 GND 之间的电阻?  它应该为100千欧。  

    2.您也可以检查 Rcomp 和 Ccomp,建议您将它们更改为新组件。 您可以将 Ccom=4.7nF 更改为新的4.7nF 电容器 、以防 其损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它通过更改输入电缆来工作。 感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 祝您好运! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    您能否与我分享评估板的 PCB 设计文件? 我的电子邮件 ID 是 mani@zettaone.com。

    此致

    Manivannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我现在要将文件发送给您。 它采用 Altium 设计17。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Helen。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气! 祝您好运!