请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34910C 主题中讨论的其他器件:LM34910、 LMR14203
我正在尝试使用 LM34910作为负电压发生器/源。 当我 成功使用 LMR14203实现相同目的时、我需要提供更多电流、因此决定了我们在内部坚持使用的 LM34910C。
当我通过工作台电源施加电压(限流)时、我观察到开关尝试以大约+7.5V 的输入电压启动 、但它不会发出一系列脉冲、而是周期性地生成单个脉冲、并且我没有"负升压结果"。 该配置的虚拟接地大约为1V 正、不会尝试变得更负。 随附了 LMR14203 和 LM34910的原理图。 我希望你们能帮我完成这项工作。 谢谢你。 Jaye (当然这是非常紧急 的)。
P.S.很抱歉、前面的原理图、但这是我第一次在这个论坛中使用 INSERT 函数。