This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34910C:将 LM34910用作负电压源。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34910, LM34910C, LMR14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730760/lm34910c-using-the-lm34910-as-a-negative-voltage-source

器件型号:LM34910C
主题中讨论的其他器件:LM34910LMR14203

 我正在尝试使用 LM34910作为负电压发生器/源。  当我 成功使用 LMR14203实现相同目的时、我需要提供更多电流、因此决定了我们在内部坚持使用的 LM34910C。

当我通过工作台电源施加电压(限流)时、我观察到开关尝试以大约+7.5V 的输入电压启动 、但它不会发出一系列脉冲、而是周期性地生成单个脉冲、并且我没有"负升压结果"。 该配置的虚拟接地大约为1V 正、不会尝试变得更负。  随附了 LMR14203 和 LM34910的原理图。  我希望你们能帮我完成这项工作。  谢谢你。 Jaye  (当然这是非常紧急 的)。

P.S.很抱歉、前面的原理图、但这是我第一次在这个论坛中使用 INSERT 函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    我认为为了使 LM34910C 正常工作、它需要在输出端产生某种纹波、如数据表的图3所示
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    您还可以查看它们如何在 LM34910 EVM 上产生纹波
    www.ti.com/.../lm34910eval

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许必须解决纹波问题、但我发现由实验室电源供电的电路的电压具有比预期大得多的阻抗、并且在尝试斜升输出期间、Vin 下降到低于 UVLO 点。 我需要在 LM34910附近添加几个低 ESR 电容器。 然后、我可以描述其他参数的特征。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我看到了、是的、如果您使用阻抗较低的电源、请告诉我、同时仔细检查电源的电流限制

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我有两个问题:Vin 上的纹波、已经提到过、部分原因是电源。 我在 Vin 处添加了10uF 陶瓷电容。 第二个问题是我的电路中的齐纳钳位二极管。 在我的试验电路板中、我确实使用了一个齐纳二极管、但也使用了一个阻止反向电流的阻断二极管。 因此、我添加了一个与齐纳二极管串联的阻塞二极管、情况更好、具有负电压、但不正确。 我的电流消耗过大、超过200mA。 已卸下齐纳钳位、电路工作正常、电流消耗接近40mA。 然后、我将输出电压降低到10V 的原因如下:输出 SW 引脚现在"发出"达到43V 的尖峰、超出规格。 该脉冲大约为150ns,在 Vin (25v)以上延伸(8v),但虚拟接地(现在是负电源轨) 在 SW 至 RTN 上总共43V 的电压范围内、增量增加了另10V、从数据表中可以看出输出 FET 是否能够承受这种情况尚不清楚。 下一个任务是找出一个更好的钳位理念、将尖峰保持在40V 以下。

    至少在我的系统中、我确实可以选择降低输出电压。

    如果您对如何钳制尖峰有任何想法、我想知道。 [重新布局 PCB 不是一个选项]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能可以将 RC 缓冲器电路替换为齐纳二极管、以减缓 SW 节点的上升速度、并有望降低尖峰。
    在测量尖峰时也要小心、因为接地线夹电感可能会使测量偏斜。

    e2e.ti.com/.../2468470

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了缓冲器、与我的其他努力一样、总电流消耗增加了超过预期。 因为我的系统电压允许将-12V 降至-9V、这正是我所做的。 在这种变化情况下、尖峰低于允许的最大电压。