This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:CDP SDP 和 DCP 之间有何区别?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748273/tps2549-q1-what-is-difference-between-cdp-sdp-and-dcp

器件型号:TPS2549-Q1

尊敬的所有人

   1.我测试 DCP 和 CDP 模式的充电电流,它们可以高达2.3A,对吧? 在数据表表表3中、最大电流为1.5A。

   2.在 CDP 模式下,在 DP 和 DM 进行通信后,设备无法充电电流? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们去了

    1.没错。 TPS2549-Q1具有 DCP_AUTO 功能、该功能组合了 DCP 分频器3模式、DCP 1.2V 模式和 DCP_短路 模式。 根据 BC1.2规范、标准 DCP 模式(DCP_短路)和 CDP 模式仅支持最大1.5A 充电电流。 但是、DCP 分频器3和 DCP 1.2V 模式可以支持更高的充电电流、如您的测试中的2.3A。

    2.在 CDP 模式下,DP DM 通信和充电不会相互影响。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob
    2.但我在 CDP 模式下测试它,在 DP DM 通信后,充电电流小于100mA,是否正常?
    3.在 DCP 模式下,它可以快速充电,但无法与 CPU USB 通信,这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob

    您能回答这两个问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我对我们的新产品非常忙碌。

    2.这是不正常的,您的测试设置或原理图应该有问题。 请附上您的原理图或描述您的测试台、以便我可以帮助您解决问题。

    正确、DCP 模式不支持通信。 如果您对此感兴趣、我建议您阅读 USB BC1.2规范。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob

    下面 是原理图、请查看、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    您的原理图看起来不错。 您能否提供 DP、DM、VBUS 和输出电流的测试设置和波形。

    所附为 TPS2549-Q1的典型充电波形、我们使用 TPS2549-Q1 EVM 和 iphone6s 进行测试。 当手机插入时捕获此波形、您可以在开始时看到 D+ D- CDP 握手(用于充电)、然后 D+ D-(用于通信)上有枚举和 JKJK 信号。 您还可以在 CDP 握手之后看到充电电流上升。

    您可以将此波形与您的波形进行比较、也可以附加您的波形、让我帮助您进行调试。

    此致、
    Bob