This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:电感器选择

Guru**** 2562650 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749078/lp8556-inductor-selection

器件型号:LP8556

您好!

我的客户使用的 LP8556是低波纹条件。

输入电压:8.1 ~ 13.2

输出电压:30V (8S6P)

输出电流:120mA (20mA/通道)

fsw:1250kHz

我们在数据表中看到"9.2.2.1升压功率级的建议电感"、

 μH μH 选择10 μ H - 22 μ H 的电感值。  

他们希望使用  4.7uH 的电感值、因为他们希望减小尺寸。  

是否有方法使用该值?

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tachi、
    是的、LP8556可以支持4.7uH、建议使用该值以实现更高的效率。 您可以参考 www.ti.com/.../snva763.pdf 来选择电感器。
    此致
    肖恩