请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 您好!
我的客户使用的 LP8556是低波纹条件。
输入电压:8.1 ~ 13.2
输出电压:30V (8S6P)
输出电流:120mA (20mA/通道)
fsw:1250kHz
我们在数据表中看到"9.2.2.1升压功率级的建议电感"、
μH μH 选择10 μ H - 22 μ H 的电感值。
他们希望使用 4.7uH 的电感值、因为他们希望减小尺寸。
是否有方法使用该值?
此致、
中仓市道一