This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:变压器匝数比计算

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749126/ucc28911-calculation-of-transformer-turns-ratio

器件型号:UCC28911

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC28911、并对变压器设计有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在根据数据表10.2.1.2.3设计变压器。

当 Dmax=0.482、Vbulk (min)=80V、KCC=0.413、Vocv (Vout)=24V、Vf=0.35V 时

计算得出的 NPS 变为3.83、NPA 变为1.2。   

在这种情况下、应使用什么值?

在数据表中、建议将 NPS 值设置为5V、但不建议设置为24V。  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    请参阅我在您的另一篇帖子上的回复、我们美国团队将在节假日后的下一周周一回复。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢你的答复。

    我期待下周等候您的回复。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一