Other Parts Discussed in Thread: UCC28911
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28911 尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 UCC28911、并对变压器设计有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我正在根据数据表10.2.1.2.3设计变压器。
当 Dmax=0.482、Vbulk (min)=80V、KCC=0.413、Vocv (Vout)=24V、Vf=0.35V 时
计算得出的 NPS 变为3.83、NPA 变为1.2。
在这种情况下、应使用什么值?
在数据表中、建议将 NPS 值设置为5V、但不建议设置为24V。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一