主题中讨论的其他器件: LM5033、 UCC28251
您好 、应用团队、
客户现在在其交流/直流电源模块中使用 UCC2818A (PFC 部件)和 LM5033 (直流/直流部件)。
他们 希望在新模型中注入来自外部的逻辑时钟信号、并同步两个 IC 的开关频率。
此时、他们希望通过 PFC 的开关频率和直流/直流= 1:2、100kHz:200kHz 或90kHz:180kHz 来实现这一目标。
根据两个 IC 的数据表、 LM5033似乎通过向 RT/SYNC 端子施加外部脉冲来实现同步、但 UCC2818A 似乎没有实现运行的功能。
是否有任何应用示例可将 UCC2818A 和 LM5033与 外部逻辑时钟的开关频率之比同步?
此致、
H.Someno