This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:用于将 UCC2818A 和 LM5033从外部时钟同步的应用

Guru**** 2813055 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A, LM5033, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729165/ucc2818a-application-to-synchronize-both-ucc2818a-and-lm5033-from-an-external-clock

器件型号:UCC2818A
主题中讨论的其他器件: LM5033UCC28251

您好 、应用团队、

客户现在在其交流/直流电源模块中使用 UCC2818A (PFC 部件)和 LM5033 (直流/直流部件)。

他们 希望在新模型中注入来自外部的逻辑时钟信号、并同步两个 IC 的开关频率。
此时、他们希望通过 PFC 的开关频率和直流/直流= 1:2、100kHz:200kHz 或90kHz:180kHz 来实现这一目标。

根据两个 IC 的数据表、 LM5033似乎通过向 RT/SYNC 端子施加外部脉冲来实现同步、但 UCC2818A 似乎没有实现运行的功能。

是否有任何应用示例可将 UCC2818A 和 LM5033与 外部逻辑时钟的开关频率之比同步?   

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Someno-San、

    UCC2818a 数据表第23页的图11显示了该器件的同步电路。

    因此、如果 PFC 级的外部时钟被二分频并且直流/直流转换器被同步至主时钟、那么应该能够同步两个功率级。

    TI 还具有 PFC + PWM IC、UCC28251是此范围内的一个控制器。 这可能会引起兴趣吗?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter-San、

    感谢您的回复。

    当图11用于 UCC2818A 同步运行时、 是否有任何关键点可用于设置添加的器件?

    -如何设置 CT 和 RT 的值?

    -外部输入时钟的限制("VIH"和"VIL"的最小/最大脉冲宽度、  "VIH"和"VIL"的电压电平)

    - C1的建议值是多少?  

    -设置 D1/D2的作用和注意事项是什么?

    如果有其他问题,请告诉我。

    此致、

    H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidekazu - San、您好!

    应设置 UCC2818A 的 Rt 和 CT、使其以低于同步频率20%至30%的较低频率运行。 有一个应用手册描述了组件值的计算、 www.ti.com/.../slua245.pdf

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter-San、

    感谢您的回复。
    该材料(SLUA245)包含我的所有问题。

    -当外部时钟信号被施加到 UCC2818A 进行同步时、我对时序有疑问。
    定时应该在 UCC2818A 启动之前还是在 UCC2818A 启动之后?

    -此外、是否有任何应用原理图可实现 UCC2818A 同步运行?
    如果有、您会发送它吗?

    此致、
    H.Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    您能否在前一封邮件中回答以下两个问题?

    -当外部时钟信号被施加到 UCC2818A 进行同步时、我对时序有疑问。

    定时应该在 UCC2818A 启动之前还是 在 UCC2818A 启动之后?

    -此外、 是否有任何应用原理图可实现 UCC2818A 同步运行?
    如果有、您会发送它吗?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    如果同步对系统性能至关重要、则在 UCC2818A 启动时应存在同步信号。 如果不是、我认为在启动后同步 UCC2818a 是可以的。

    很抱歉、我没有使用 SYNC 电路与 UCC2818a 共享原理图。

    此致

    Peter