This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:LM25066i 应用的精度

Guru**** 2567435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747300/lm25066i-accuracy-for-lm25066i-application

器件型号:LM25066I

您好 Praveen、

我发现不同布线宽度之间存在不同的容差。

如果迹线(VIN)为10mil (1oz。 铜、Rs=1 m Ω)、我们可以在1A 负载下获得大约-20%的容差。

此外、如果迹线(VIN)为10mil (2oz。 铜、Rs=0.83m Ω)、容差将降低至约5%。

我认为这是 影响精度的布线宽度的一个大参数。

但我在数据表中找不到任何有关布线宽度的建议。

您能告诉 我建议的线宽应该是多少? 并以多少盎司为基准。 铜? 从 Rs 到芯片的布线长度是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    你是对的! 从 Rs 到 VIN 引脚的路径中的电阻对于检测精度至关重要。

    原因是 流经 Vin 引脚的 Iin = 8mA (最大值)、该电流以及走线电阻会导致 路径中的压降。 遗憾的是、数据表中未提及该参数。

    您可以使用 PCB 电阻计算器来查找布线宽度和铜厚度不同的路径电阻。 然后计算失调电压(8mA *走线电阻)。 检查相对于25mV 的%。 假设布线电阻为3m Ω、这会导致1m Ω Rs 时出现3A 误差。  因此、根据可接受的容差计算布线电阻、然后使用布线电阻计算器计算布线宽度和铜厚度。

    除此之外、感测线路布局和焊接在精度方面也发挥着重要作用。  请使用 R 的宽迹线遵循开尔文感应方法。

    此致、

    Praveen

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    是否有任何 Excel 格式的计算簿来获取 LM25066i 应用的铜厚度、布线长度和宽度等参数?

    TI 是否会将缺失器件的数据表更新到布局指南中?

    如果答案是肯定的、请向我们提供文件、我们可以在未来的项目中实施。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    到目前为止、我们还没有用于测量迹线电阻的计算器。 但您可以使用以下链接中的在线计算器。 您可以找到 用于计算电阻的简单公式、您也可以使用该公式来计算电阻。

    我们将考虑更新数据表或发布相关的应用手册、但这可能需要一些时间。 同时、您可以考虑上述回复中为您的设计提供的建议。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮

    此致、

    Praveen