This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:LM74610-Q1反极性电路

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747692/lm74610-q1-lm74610-q1-reverse-polarity-circuit

器件型号:LM74610-Q1

您好!

我想用反极性保护我的电路。

我认为 LM74610可以满足我的目的。 我有一些疑问、希望您能澄清:

  • 在评估板上、我看到该器件在工作时(采用小数方法)可以在负尖峰期间防止反极性。  如果操作员以错误的方式(与-交换+)连接输入电源,它是否可以防止在开始时出现反极性? 我猜是的。
  • 我的输入电源由12V 电池组成。 我应该使用 TVS 二极管吗? 我没有要尊重的规格、而只是反极性。

希望得到您的支持。

非常感谢

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    是的、LM74610在开始时也可以保护反极性。 因为、一开始、即使器件处于关闭状态、外部 MOSFET 的体二极管也会阻止施加的反向输入进一步传递到系统中。

    是的、您需要 TVS 来保护下游电路。
    请参阅有关反向电池保护的 TI 设计"www.ti.com/.../TIDA-01179"。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kari:
    您的回复、

    从链接中:TVS 可在正26V 和负14V 的电压下提供浪涌保护。 有什么原因吗? 是否应该使用相同的电视? 或者取决于我的输入功率(12伏电池)。
    谢谢。
    Nico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    TVS 的额定电压由标准决定、以符合瞬态电压。 TI 参考设计(touda-00179)符合 ISO 7637-2:2004标准、适用于负载突降和类似瞬变。