请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74610-Q1 您好!
我想用反极性保护我的电路。
我认为 LM74610可以满足我的目的。 我有一些疑问、希望您能澄清:
- 在评估板上、我看到该器件在工作时(采用小数方法)可以在负尖峰期间防止反极性。 如果操作员以错误的方式(与-交换+)连接输入电源,它是否可以防止在开始时出现反极性? 我猜是的。
- 我的输入电源由12V 电池组成。 我应该使用 TVS 二极管吗? 我没有要尊重的规格、而只是反极性。
希望得到您的支持。
非常感谢
Nico