This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:器件的 VCC 对地短路

Guru**** 2500855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730244/bq78350-r1-part-has-a-short-circuit-from-vcc-to-ground

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930BQ76200

我昨天在这个组件上写了一篇文章,但它一定不能保存,因为我今天找不到它。  我已使用与 BQ76930配对的 BQ78350-R1实现了演示设计。  在初始上电/测试期间、我们发现 REGOUT (2.5V)稳压器与接地之间存在短路。  经调查、移除 BQ78350后、该短路(<5欧姆)消失。  我在4个或5个 PCBA 上发生过这种情况、其中有几个甚至没有完成封装构建、因为我注意到几个电路在尝试馈入短路时变得很热。  我们可以与一个电池组进行通信一段时间、但现在该电池组无法正常工作、并且同一电源轨短路。

有什么想法可以从何处开始研究对 BQ78350器件造成此类损坏的原因?  此外、FET 的输出端还有一个单独的3.3V 稳压器、该稳压器在同一电路板上也会出现短路、但仍不确定这种情况的发生。

谢谢、Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您能告诉我您正在使用的 BQ76930器件的完整器件型号吗? 该器件具有3.3V REGOUT 和2.5V REGOUT 的版本。 如果使用3.3V 版本、则可能会损坏 BQ78350、因为电压超过了绝对值。 最大

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    完整器件型号为 BQ7693001DBT、我已确认所构建的电路板标有"BQ7693001"。

    谢谢、Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认 Mike。 您能否分享您的原理图的这一部分、然后我们可以查看是否可以发现任何潜在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt 、我可以向您发送一封电子邮件吗? Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我向您发送了一封私人邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发送原理图 Mike。 我查看过它、看不到任何问题。 我也会让我的同事来看看、我会告诉你他过去是否发现任何问题或遇到过类似的问题。

    关于您提到的另一个观察结果、3.3V 稳压器输出是否接地短路、是否用作 SMBus 的上拉电压? 您是否能够判断 BQ78350器件的哪些引脚显示低阻抗以查看可能的电气应力源?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt

    嗯,看看,让我知道,我在这里有点困惑。 是的、3.3V 通过10k 拉取 SMBC 和 SMBD 线路、这些线路连接到我们的 MCU。 我已卸下部件,我将查看哪些针脚短路。

    谢谢、Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    SMBus 还是3.3V 稳压器以 PACK-为基准? SMBus 线路上是否有 ESD 保护?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我刚刚向您发送了完整的原理图、但我留下了与您在设计中的组件无关的页面。 要回答您的问题:

    我已经对接地进行了这样的标记(类似于您的参考设计)。 堆栈底部进入的位置、我标记为 Batt -、它通过网带连接到 GND (以隔离高电流和低电流路径)。 在检测电阻器的另一侧、PACK -、我标记为 DGND。 也就是说、3.3V 电源轨以 DGND (PACK -)为基准。 这些 SMBus 线路都没有 ESD 保护、因为它们仅位于我的 MCU (Renesas)和 BQ78350-R1之间、因此不会与外部任何物体接触。 我有单独的 SMBus 线路可以连接到外部世界、但它们是与 MCU 分离的一个通道。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我想知道在故障检测事件中、低侧 FET 断开时会发生什么情况。 似乎存在损坏或至少丢失通信的可能性。 明天我会更详细地介绍这一点、但请看一下这个较旧的线程、看看我的意思。 (e2e.ti.com/.../2387852)

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    该链接对我不起作用。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Mike。 我意外地在链接地址中添加了一个额外的字符。 让我再试一次: e2e.ti.com/.../2387852

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt

    9/20时、您问我是否可以判断引脚本身是否短路。  我删除了2个部件、并测量了参考引脚23和24的所有引脚(故意将这些 VSS 引脚短接在一起)。  请参阅下面的图片、但我在外部没有看到类似这样的短路。  其中一个 VCC 在~13M 和 OL 之间跳跃、可能只是连接不良、因为另一个连接大约为2M。

    我将查看您今天发送给我的链接。  最后还有什么幸运吗?

    谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    您是否还有其他的幸运呢?

    谢谢、Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们认为、与旧线程的链接最有可能是问题所在。 我查看了您的电阻测量结果、我不确定要怎么看。 您似乎没有观察到任何低阻抗路径。 通过从电路板上移除 BQ78350、是否有可能断开与损坏的3.3V 稳压器相关的低阻抗路径?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我相信我们知道了我们的问题是什么。  我们以开关接地为基准的3.3V 稳压器是开关电源。  如果你移除它的接地、就无法知道它将尝试调节到什么、我假设它的接地浮点值将尝试调节到该接地值。  在研究移除 BQ78350后的3.3V 短路时、我发现从该部件供电的各种器件短路。  这对 BQ78350的损坏程度、我只能假设它将这些 SMBus 线路上拉至大于器件可以处理的电压。  这有道理吗?

    话虽如此、您是否有任何电路示例或指南可用于将我们的设计更改为使用高侧 FET?

    感谢您的所有帮助、

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    很抱歉我的答复很晚-上周我已经不上班几天了。 我认为您是对的- BQ78350必须已通过 SMBus 线路损坏。

    有关使用 BQ76200高侧 FET 驱动器的应用手册可帮助您开始进行设计更改。 以下是产品文件夹的链接、您可以在其中查看数据表和技术文档: www.ti.com/.../technicaldocuments
    下面是开始时最好的应用手册: www.ti.com/.../slua794.pdf

    此致、