Other Parts Discussed in Thread: TLV61220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61220 大家好、这是我第一次使用 TLV61220升压 IC。 我已 kΩ 数据表中所述组装升压电路、其中 R1 = 1 MΩ、R2 = 180。 VOUT 连接到8位微控制器(ATTiny10)的 Vcc 引脚、而不连接任何其他内容。
在试验电路板上、该电路按预期工作:给定一个1.3V 台式电源、TLV61220消耗大约15mA 的电流、输出大约3.3V 的电压、并可靠地为微控制器供电。 但是、当将设计移至 PCB 时、我会遇到非常不同的行为:TLV61220持续消耗210-230mA 电流、Vout 过流约为0.85V。升压 IC 很快变得很热。 我尝试添加一个与微控制器并联的200Ω Ω 电阻器(即 TLV61220引脚5和引脚2之间的负载)、但这对电压或电流消耗没有明显的影响。 您认为导致这种行为的原因是什么、我如何纠正它?
原理图。 在 PCB 上、10 μF 电容器尽可能靠近 IC 放置。 除了 IC、这些器件采用表面贴装0603封装。
谢谢、
奥维德·K.