This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 极高的电流消耗、但升压电路没有升高

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748616/very-high-current-draw-but-no-step-up-from-boost-circuit

器件型号:TLV61220

大家好、这是我第一次使用 TLV61220升压 IC。 我已 kΩ 数据表中所述组装升压电路、其中 R1 = 1 MΩ、R2 = 180。 VOUT 连接到8位微控制器(ATTiny10)的 Vcc 引脚、而不连接任何其他内容。

在试验电路板上、该电路按预期工作:给定一个1.3V 台式电源、TLV61220消耗大约15mA 的电流、输出大约3.3V 的电压、并可靠地为微控制器供电。 但是、当将设计移至 PCB 时、我会遇到非常不同的行为:TLV61220持续消耗210-230mA 电流、Vout 过流约为0.85V。升压 IC 很快变得很热。 我尝试添加一个与微控制器并联的200Ω Ω 电阻器(即 TLV61220引脚5和引脚2之间的负载)、但这对电压或电流消耗没有明显的影响。 您认为导致这种行为的原因是什么、我如何纠正它?

原理图。 在 PCB 上、10 μF 电容器尽可能靠近 IC 放置。 除了 IC、这些器件采用表面贴装0603封装。

谢谢、
奥维德·K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivid:
    这是一个有趣的问题。 该电路在试验电路板上工作良好、但在 PCB 中出现故障。 我认为主电路原理图应该可以。

    您是否检查了布局和 SMT。 如果您确保没有此问题。 请使用以下方法再次测试:
    1.删除 ATTINY10-TS。
    2. Vout 与 GND 之间作为负载的串联200Ω Ω 电阻器
    3.如果在先前的测试中 U1损坏,请用新的 U1替换它。

    如果这个问题仍然存在,我们应该做进一步的分析。


    此致~
    Minqiu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    μH 解决了...我不小心选择了4.7nH 的电感器、而不是所需的4.7 μ H 电感器。 Minqiu、非常感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的客气话。
    ‘s 问题得到解决听起来很不错。 如果您有更多问题、请随时联系我或 TI。

    此致
    Minqiu