您好!
我解决了选择 TO-263 (D2PAK)快速开关二极管时出现的"Da"和"dB"问题、该二极管能够进行加热。
我还有一些问题要问:
1) 1)如何使用这样的初级电流波(黄色波形、如文献中的那样为下降而不是上升)来设置最优补偿斜坡? 您的同事对此有什么想法吗?
2)我问第一个问题、因为使用电子负载进行测试、我在控制器的占空比变化迅速(不稳定点?)方面有一定的点、无论如何、都保持输出电压的调节 、如下所示:
3)如何在突发模式下降低 EMI? 我有一些器件在轻负载条件下在突发模式期间捕获噪声。 增加最小脉冲时间是否是一个良好的起点? 还有其他建议吗?
4) 4)这是"软启动"流程:您能否确认一切正常? 我怀疑第一个脉冲序列(黄色初级电流、紫色控制器12V 电源、绿色初级电压)
通过缩放红色矩形、电流高于设定的电流限制、在100%占空比下具有一些脉冲:
谢谢、此致
弗朗西斯科