请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2843A 主题中讨论的其他器件:UC2842A
大家好、
我的 ℃测试 UC2842A 和 UCC2843A 的表面温度高于85 ̊ C。 它们通过函数计算结温-
tj =Tc+PD*2 RθJC Ω、其中 PD 是器件的功耗。 但它们无法验证器件是否 在正常温度范围内工作。 您能就此提供一些意见吗?
| 额定工作温度 | 37伏 | 48V | 57伏 | |
| UC2842AD8TR | 85Ta | 80.93℃ | 90.59℃ | ℃μ A |
| UC2843AD8TR | 85Ta | ℃μ A | 84.35℃μ s | ℃μ A |
下面是这两 个器件的功耗。
| VIN=37VDC | VIN=48VDC | VIN=57VDC | |
| PD (U2)/(mW) | 570.7 | 576.4 | 548.89 |
| PD U4/(mW) | 197.16. | 190.96 | 190.96 |
Tj 结果如下所示。
| 额定 Tj 温度 | 37伏 | 48V | 57伏 | ||||
| TC | TJ | TC | TJ | TC | TJ | ||
| UC2842AD8TR | ℃μ A | 80.93℃ | ℃μ A | 90.59℃ | ℃μ A | ℃μ A | ℃μ A |
| UC2843AD8TR | ℃μ A | ℃μ A | ℃μ A | 84.35℃μ s | ℃μ A | ℃μ A | ℃μ A |