This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:PMBus_ADDR0和 PMBus_ADDR1处的偏置电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748505/ucd90160-bias-current-at-pmbus_addr0-and-pmbus_addr1

器件型号:UCD90160

您好 TI 技术支持。

 我们遇到了 UCD90160问题。 当器件读取 Addr0和 Addr1处的电压以设置 I2C 地址时、偏置电流似乎关闭。 我们从系统上拆下去钳并将其放置在 IC 测试仪上以测量偏置电流。 该规范规定、它应偏置10uA、是仅用于 addr0、还是同时用于 addr0和 addr1。 器件何时提供偏置电流。 我在 addr[0:1]和地之间连接一个41.2k 欧姆电阻器、测量 addr[0:1]处的电压并得到0V。 如果我出错会发生什么情况。 请提供建议。

提前感谢您。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    如果您按照数据表第33页的表8操作、您的电路板上是否正确设置了 PMBus 地址?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有些器件是、有些不是 我正在尝试对其进行调试。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    首先、请使用表7中建议的完全相同的值。
    由于偏置电流非常小(10uA)、请确保地址电阻器和 PCB 板上没有剩余磁通、否则磁通引起的泄漏电流将导致错误的地址问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

       我们将使用表7中建议的确切值。 我们使用的电阻值如下所示。

    ADDR1 可以是 以下任何电阻器值: 31.6K、41.2K、53.53K 或69.8K、  

    ADDR0  可以是以下任何电阻值、 31.6K 或53.53K。

      我们从 PWB 中移除了2个器件、使用甲苯和 ISO 对其进行清洁、在 IC 测试仪上开发了一个测试程序来测量泄漏电流和 IV33DIO+IV33A。 请参阅附加数据记录。 GPI 总线的泄漏电流小于1nA。 这让我有信心、我不会遇到泄漏问题。 当我尝试测量 addr0和 addr1上的电压时。 我得到了0.0V。 基于数据记录、我知道我没有短路、因为我可以在信号和接地之间看到一个二极管。 我还可以在信号和功率之间看到一个二极管。 我不认为测试硬件的泄漏电流超过10uA、因为我还使用同一硬件来测试共享同一测试硬件的其他器件、我这样做只是为了验证我的测试设置是否干净。  

    假设这2个器件被除法、它们不在 addr0和 addr1上提供任何电流。 我还有一个从不焊接到 PWB 的库存器件。 我在 IC 测试仪上对其进行测试、结果相同。  

    add0和 addr1何时提供10uA。 POR、复位后立即执行。 是连续提供电流、还是当内部电路准备好读取 addr0和 addr1上的电压时。 我尝试理解它、以便能够测量 addr0和 addr1处的电压。  

    谢谢你。

    Tom   

    e2e.ti.com/.../CER50434_5F00_25C.log

    e2e.ti.com/.../CER50434_5F00_25C.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我们支持该部件的工程师已不在办公室。
    我的理解是、在上电过程中、在短时间内应提供10uA 的电流。
    我想您使用万用表来测量电压。 由于电流持续很短的时间、因此测量结果为0V。
    您能否使用振荡器测量上电期间的电压?

    但斯克