您好 TI 技术支持。
我们遇到了 UCD90160问题。 当器件读取 Addr0和 Addr1处的电压以设置 I2C 地址时、偏置电流似乎关闭。 我们从系统上拆下去钳并将其放置在 IC 测试仪上以测量偏置电流。 该规范规定、它应偏置10uA、是仅用于 addr0、还是同时用于 addr0和 addr1。 器件何时提供偏置电流。 我在 addr[0:1]和地之间连接一个41.2k 欧姆电阻器、测量 addr[0:1]处的电压并得到0V。 如果我出错会发生什么情况。 请提供建议。
提前感谢您。
Tom