主题中讨论的其他器件:TPS22917、
您好、Alek、
我们已按照您的建议使用了 TPS22917 IC、与 TPS22918负载开关相比、该 IC 仅增加了反向阻断保护功能。 我们看到 CT 引脚的差异、因为它在 TPS22918数据表中连接到 GND、在 TPS22917数据表中连接到 VCC。 我们使用了 TPS22917 IC 并连接到 GND、请告诉我如果连接到 GND 将会发生什么情况。 请查找 随附的图像以供您参考。
此致、
Sathyasai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alek、
我们已按照您的建议使用了 TPS22917 IC、与 TPS22918负载开关相比、该 IC 仅增加了反向阻断保护功能。 我们看到 CT 引脚的差异、因为它在 TPS22918数据表中连接到 GND、在 TPS22917数据表中连接到 VCC。 我们使用了 TPS22917 IC 并连接到 GND、请告诉我如果连接到 GND 将会发生什么情况。 请查找 随附的图像以供您参考。
此致、
Sathyasai
您好 Sathyasai、
感谢您与 E2E 联系! Alek 已接管电源开关中的系统角色。 自我介绍一下、我是负载开关、电源多路复用器和低侧开关领域的新应用工程师。
TPS22918将一个 NFET 用于内部导通 FET、而 TPS22917使用一个 PFET。 根据您选择的 FET 类型、器件将以不同的方式开启、而 CT 将对开启产生不同的影响:
如果您有任何其他问题、请告诉我!
谢谢、
黄亚瑟