This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:LM25069-2重新启动问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25069, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728868/lm25069-lm25069-2-restart-issue

器件型号:LM25069
主题中讨论的其他器件: LM25066

嗨、大家好

我们的客户正在使用我们的 LM25069-2作为热插拔应用。 输入电压为12V、输出电压为12V。 他们测试了电流限制操作:

正常室温:CH2:12Vout。  忽略 CH1;我们可以看到重启时间大约为2.62s。 没错。 只需将输出12V 短接至 GND 0.5s。

  

2.  -10C 温度: CH1:12V 输出电压。  忽略 CH2;我们可以看到重启时间大约为2.62s。 不正确。 只需将输出12V 短接至 GND 1.5秒即可。  

请查找 SECH:

那么、TI 为何在不同的工作温度下有所不同? 您能帮助我们检查我们的应用电路是否正确?

感谢您的反馈。

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正错误:
    第二个波形:重新启动时间大约为244ms。 所以这是不正确的。
    谢谢
    Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    您能否发送捕获输出电压、栅极、计时器电压和输入电流的波形。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    您是否从客户那里获得了有关测试波形的任何更新

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我已告诉他们测试您之前提到的内容。 到目前为止、我们没有从客户那里得到任何波形。 我会给他们打电话、要求提供此更新。 谢谢 Rakesh。

    谢谢

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh
    我们已通过跳接输出上的导线来解决该问题。 我们发现输出迹线受到干扰。 但现在、我们在跳过线后、看不到任何问题。 我们需要请求计算 LM25069的相关值。 您能否向我发送一个有关 LM25069周围外部组件的计算工具? 如果您没有、也可以发送与 LM25069类似的相关器件。
    谢谢
    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    很高兴听到这个消息、并感谢您的努力。
    遗憾的是、我们没有用于 LM25069的计算工具。 您可以建议使用 LM25066设计计算器来检查 SOA 裕度、但请注意 UVLO、OVLO 阈值不同。


    此致、
    Rakesh