主题中讨论的其他器件: LM25066
嗨、大家好
我们的客户正在使用我们的 LM25069-2作为热插拔应用。 输入电压为12V、输出电压为12V。 他们测试了电流限制操作:
正常室温:CH2:12Vout。 忽略 CH1;我们可以看到重启时间大约为2.62s。 没错。 只需将输出12V 短接至 GND 0.5s。
2. -10C 温度: CH1:12V 输出电压。 忽略 CH2;我们可以看到重启时间大约为2.62s。 不正确。 只需将输出12V 短接至 GND 1.5秒即可。
请查找 SECH:
那么、TI 为何在不同的工作温度下有所不同? 您能帮助我们检查我们的应用电路是否正确?
感谢您的反馈。
Vincent