This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:TPS7A92

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748716/tps7a92-tps7a92

器件型号:TPS7A92

为什么反馈电阻值的范围如此之大? 有些小至1.15K、有些则大至15K 或11.5K? 设置3.3V 输出时、我们是否可以使用11.5K 和35.7K 来替换1.15K 和3.57K?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反馈电阻器的下限通常由根据应用允许耗散的功率决定。 在数据表中具有广泛的反馈电阻器有助于具有不同效率要求的更广泛的用户。

    对于 TPS7A92、反馈电阻器的上限由公式3中的条件决定:

    其中 Vref = 0.8V 且 R2 = 11.5k 欧姆可提供69.6uA 的电流。 这远远大于5uA 的最小值、因此使用 R1 = 35.7k Ω 且 R2 = 11.5k Ω 是可以的。  

    谢谢、

    Gerard