This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200-Q1:RDCHG 放电电阻器的额定功率

Guru**** 2562660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2121, TPS25200-Q1, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748049/tps25200-q1-power-rating-of-rdchg-discharge-resistor

器件型号:TPS25200-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25200TPS2121TPS2553

您好!

TPS25200的 RDCHG 放电电阻器的额定功率是多少?

我们的应用包括使用两个 TPS25200并连接其输出以执行逻辑或。 两者的输入电压为5V。

当第一个 TPS25200被禁用、第二个被启用时、被启用的 TPS25200对输出施加5V 电压、因此一个连续的10mA 电流将流经被禁用的 TPS25200的放电电阻。

该电流是否会损坏 TPS25200?

非常感谢。

此致。

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您访问 E2E!
    考虑将 TPS25200-Q1用于 ORing 应用的具体原因是什么? 我们有电源多路复用器件 TPS2121、TPS2594x、非常适合这些用例。 如果您有任何疑问、请查看并告知我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我将让客户回答我们 TPS25200的用例和选择;但同时、我们是否有任何有关可承受放电电阻能力的数据? 专门用于5.5V 输出电压?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TPS25200器件能够承受由于 RDCHG 的持续放电(5.5V*10mA=55mW)而导致的功率耗散。 但是、我们不确定器件的长期可靠性。 我建议使用专用电源多路复用器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    起初、我们不需要 ORing 应用。 我们只需驱动输出。 但是、我们的客户告诉我们、他想连接输出、因此在检查是否可能看到这个 RDCHG 电阻器时。
    在 TPS25200数据表中、它是指 TPS2553引脚对引脚兼容、TPS2553中没有 RDCHG 电阻器。 此组件是否符合我们的应用要求?

    谢谢你。
    此致。
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TPS2553可替代 TPS25200。
    TPS2553没有放电电阻器、但其额定电流仅为1.5A。 如果可以,您可以继续使用 TPS2553。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    非常感谢。
    实际上、我们的应用是针对电流小于1A 的情况。

    此致。
    David。