请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25200-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS25200、 TPS2121、 TPS2553
您好!
TPS25200的 RDCHG 放电电阻器的额定功率是多少?
我们的应用包括使用两个 TPS25200并连接其输出以执行逻辑或。 两者的输入电压为5V。
当第一个 TPS25200被禁用、第二个被启用时、被启用的 TPS25200对输出施加5V 电压、因此一个连续的10mA 电流将流经被禁用的 TPS25200的放电电阻。
该电流是否会损坏 TPS25200?
非常感谢。
此致。
David。