This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:添加了烧坏的负载

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731288/webench-tools-lm5116-add-load-burned

器件型号:LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

此27V 直流电压是 LM5116的输入 电压、可获得12V 的输出电压。   当输出电流为0.7A。正常时、我添加了55W 灯泡、lm5116被烧毁。 lm5116输出0。

我使用 LM (2) 5116 Quick Start Component Calculator 工具计算。

e2e.ti.com/.../lm5116_5F00_NG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难说出可能发生的情况。
    发生异常行为时、您是否有任何波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSW  

     高 MOSFET VG

    低 MOSFET VG

    VCHB

    27V 输入 ,12V 输出,负载0.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../POWER-V1.pcb

    PCB 文件 ,使用焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     。VCC 输出为7.2V、但输出5V μ A 失败

    目前、请使用以下参数:MOSFET CSD18563,VCCX 0欧姆到 GND,DEMB 引脚为10k 到 GND,Cboot 1uf,L1 10uH。

    电感器连接到电源、可发出。μ H 的声音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形看起来有点奇怪。 确保示波器探针具有良好的接地连接。
    如果 VCC 不正确、则外部元件短路或器件损坏。
    确保 DAP 已良好焊接到接地层。

    您希望通过图中所示的导线实现什么目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    是的、我的示波器是低电平器件。

    IC 底部 焊接 正常。Ω

    导线为 GND 和 VIN,PCB 布局。有问题

    我不明白为什么 电流增加会造成这种损坏。

    MOSFET 驱动能力?环路补偿?

    VSW  

    V RAMP 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的布局可能存在故障。 我无法读取您的 PCB 文件;如果您可以对布局进行快照
    我可以查看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返回页首

    底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来您的底部接地层会被布线损坏。
    我会尝试移动这些迹线、以便接地平面更连续。
    此外、我会尝试在顶部使用更多接地平面、在电源附近使用更多接地过孔
    组件。
    该数据表为电源组件的 PCB 布局提供了良好的指导。