请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 工具/软件:WEBENCH设计工具
此27V 直流电压是 LM5116的输入 电压、可获得12V 的输出电压。 当输出电流为0.7A。正常时、我添加了55W 灯泡、lm5116被烧毁。 lm5116输出0。
我使用 LM (2) 5116 Quick Start Component Calculator 工具计算。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PCB 文件 ,使用焊盘。