您好!
我们收到了客户关于 TPS7B6350-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
能否提供 I (dly_chg)的实际值? 它们对电源正常延迟变化的要求是+/-40%。 考虑到电容变化率和变化、很难满足它们的要求。 因此、他们希望确保 i (dly_chg)的实际值。
我们可以在内部提供这方面的详细信息。 如果您 能提供电子邮件地址、我们将不胜感激。
此致、
tateo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们收到了客户关于 TPS7B6350-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
能否提供 I (dly_chg)的实际值? 它们对电源正常延迟变化的要求是+/-40%。 考虑到电容变化率和变化、很难满足它们的要求。 因此、他们希望确保 i (dly_chg)的实际值。
我们可以在内部提供这方面的详细信息。 如果您 能提供电子邮件地址、我们将不胜感激。
此致、
tateo
您好、Tateo、
I (dly_chg)的实际值会因器件而异。 以下是在整个温度范围内测量的该规格的典型数据:
|
|
-40°C |
25°C |
85°C |
125°C |
|
平均 |
5.751. |
5.216 |
5.027 |
4.9777 |
|
sigma |
0.235 |
0.135. |
0.085. |
0.063 |
|
最小 |
5.202. |
4.937 |
4.860 |
4.841. |
|
最大 |
6.187. |
5.440 |
5.182. |
5.083 |
请记住、这是典型数据。 数据表中包含最小和最大规格、因为在完全推荐的工作条件下、某些器件的 I (dly_chg)接近这些限值。 如果您的客户计划使用大量这些器件、则可能会收到一些电容器充电电流接近3uA 或10uA 的器件。 如果这对于客户的应用不可接受、他们可能需要考虑选择不同的器件。
谢谢、
Gerard