This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:I (dly_chg)

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748176/tps7b63-q1-i-dly_chg

器件型号:TPS7B63-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS7B6350-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
能否提供 I (dly_chg)的实际值? 它们对电源正常延迟变化的要求是+/-40%。 考虑到电容变化率和变化、很难满足它们的要求。 因此、他们希望确保 i (dly_chg)的实际值。

我们可以在内部提供这方面的详细信息。 如果您 能提供电子邮件地址、我们将不胜感激。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    I (dly_chg)的实际值会因器件而异。 以下是在整个温度范围内测量的该规格的典型数据:

     

    -40°C

    25°C

    85°C

    125°C

    平均

    5.751.

    5.216

    5.027

    4.9777

    sigma

    0.235

    0.135.

    0.085.

    0.063

    最小

    5.202.

    4.937

    4.860

    4.841.

    最大

    6.187.

    5.440

    5.182.

    5.083

    请记住、这是典型数据。 数据表中包含最小和最大规格、因为在完全推荐的工作条件下、某些器件的 I (dly_chg)接近这些限值。 如果您的客户计划使用大量这些器件、则可能会收到一些电容器充电电流接近3uA 或10uA 的器件。 如果这对于客户的应用不可接受、他们可能需要考虑选择不同的器件。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确认一件事。 该数据的样本数量是多少?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    这适用于30个单位、这就是我强调它是典型数据的原因。 很抱歉、我在第一个帖子中没有提及这一点。

    谢谢、
    Gerard Copeland