This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:工作 PCB 中的 C2 (0.01uF)故障(请参阅应用电路)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730931/tps5430-c2-0-01-uf-failure-in-working-pcb-referring-to-application-circuit

器件型号:TPS5430

我们将 TPS5430用于医疗产品的生产、每年消耗5000 TPS IC。 电路与给定的应用电路相同。

参考应用电路、

R1 = 59K

R2 = 15K

Vo = 6V (负载6V/10W 灯负载)

Vi = 12V (SMPS 提供稳定的12V 电压)

我们观察到、在正常运行几天后、TPS5430发生了错误行为。 它显示的电压较低(~ 2.7V)。 我们发现的原因是 C2 (0.01uF)故障。 因为更换 C2后、它可以正常工作。

C2器件型号:

KEMET-C0805C103K5RACTU

请帮助我们找出电容器故障的根本原因。