Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430
我们将 TPS5430用于医疗产品的生产、每年消耗5000 TPS IC。 电路与给定的应用电路相同。
参考应用电路、
R1 = 59K
R2 = 15K
Vo = 6V (负载6V/10W 灯负载)
Vi = 12V (SMPS 提供稳定的12V 电压)
我们观察到、在正常运行几天后、TPS5430发生了错误行为。 它显示的电压较低(~ 2.7V)。 我们发现的原因是 C2 (0.01uF)故障。 因为更换 C2后、它可以正常工作。
C2器件型号:
KEMET-C0805C103K5RACTU
请帮助我们找出电容器故障的根本原因。