请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5926 数据表中未指定最小 tPHL4、而 Tsu (D)最小值为7ns。
以上可能表示可能存在菊花链问题(或至少器件不支持菊花链)。 如何使用上述参数安全地以菊花链方式连接多个器件?
TLC5926的建议菊花链方式是什么(主要与从第一个器件的 SDO 馈送的第二个器件上的地址设置时序冲突相关)?
在以菊花链形式链接其中8个器件时、我们遇到了一些实际问题、其中前4个器件似乎正常工作、但后4个器件会在其驱动的7个段上产生一些垃圾。
瓦伦丁