This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:菊花链设置时序潜在问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732436/tlc5926-daisy-chain-setup-timing-potential-problem

器件型号:TLC5926

数据表中未指定最小 tPHL4、而 Tsu (D)最小值为7ns。

以上可能表示可能存在菊花链问题(或至少器件不支持菊花链)。 如何使用上述参数安全地以菊花链方式连接多个器件?

TLC5926的建议菊花链方式是什么(主要与从第一个器件的 SDO 馈送的第二个器件上的地址设置时序冲突相关)?

在以菊花链形式链接其中8个器件时、我们遇到了一些实际问题、其中前4个器件似乎正常工作、但后4个器件会在其驱动的7个段上产生一些垃圾。

瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    CLK 的频率是多少?

    通常、tPHL4/tPLH4小于典型值20ns。 tPHL4/tPLH4>不会出现问题。 因此、将第一个 SDO 连接到第二个 SDI 没有问题。

    您可能需要关注 CLK 的频率,它应该满足以下条件:fclk>一个帧位数* N* frame_rate;如果 fclk 不够,则以后的器件在锁存信号启用时将无法接收数据。

    我建议增加 CLK 频率以查看是否可以解决。

    谢谢!

    此致!

    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Valentin、

    我将关闭此主题、如果您有任何进一步的问题、只需对此进行回复、它将再次打开。

    谢谢!

    此致!

    肖恩。