This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:不提供 SPICE 模型

Guru**** 2566975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748755/ucc27712-q1-spice-model-not-available

器件型号:UCC27712-Q1

大家好、我正在对直流/直流同步转换器进行设计、上面的器件型号栅极驱动器符合我 进行仿真的要求、TI 网站上没有可用的模型  

您能为我提供上述器件型号的 Spice 模型吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Musthakali、您好!

    我是负责此部件的应用工程师、我将帮助您回答您的问题。

    通常、我们使用商业 SPICE 模型来仿真通过汽车认证的器件、除非两者有很大不同。

    查看数据表、商用版的高、锂、HB-HS 的绝对最大值比商用版高2V、但建议的工作条件相同。 因此、我建议您使用位于以下位置的商业版本: www.ti.com/.../toolssoftware

    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。

    此致、
    Mateo