主题中讨论的其他器件:TM4C123
大家好、
我们有一个 LMR16006X 电路被发回我审核、因为前3个测试板无法启动。 这是我们已知的器件、我们有大约8种使用该器件的不同产品、原理图基于 Webench、电路板布局在这里之前提交、已通过批准并遵循所有指南。
我在这里感到很损失、因为我无法弄清楚它。 开关应通过电阻分压器(与我们之前制作的其他电路板配合使用的精确解决方案)启用、以便在#SHDN 超过1.25V 时将其打开。 在1.35V 时、它仍然无法启动。 如果有人可以提供帮助、以下是一些详细信息:
首先、在没有 IC 的 PCB 焊盘上进行一些测量:
-#SHDN 位于100K/69.8K 电阻分压器后面、以防止 IC 在我们获得外部3.3V 电路的~3.0V 电压之前启动。 在3.0 * 0.411 = 1.23V 时正确计算、我们正在将1.35V 的电压正确读入引脚4
- VIN 设置为12.0V
-所有其他引脚读数为0V (GND、FB、CB 和 SW)。
-电路板负载侧没有明显短路、电容正常、电阻正常。
现在、在焊接 IC (从胶带中取出新 IC、标记为 D02X)时:
-#SHDN 升高:它不是预期的1.35V、而是变为1.55V (就像 IC 内部的东西使该电压升高一样)
-输出电压(SW)为1.72V (应为3.3V、由28K/8.45K FB 分压器调节)。
- VIN 保持在12.0V
- FB 读数为0.4V (错误输出电压1.72V * 0.232的正确分频)
SW 输出信号为~635Hz 快速脉冲、可在~500ns 内输出 VIN、如果"无法启动"... (如果有用、我可以捕获示波器)
请注意:如果我将#SHDN 电压提高一点、通过从外部3V 或12V 输入电压上拉(通过2k2电阻器)、器件将正常工作!
是否存在 IC 批次不良或类似已知情况的可能性? 我们从两个不同的货件中试用了 LMR16006Vendor、尽管这两个货件都是同一家供应商提供的、并且在很短的时间内相互购买... 三个完整的电路板已经过测试并出现故障、现在我正在使用具有极少组件的电路板来检查问题、已经尝试过3个具有相同结果的转换器。
非常感谢您为进一步测试提供的任何帮助或指导!
此致
布鲁诺