请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A47 尊敬的 E2E 支持:
我的客户需要0.1Hz 至10Hz 频率范围内的超低噪声 LDO、而我们的所有 LDO 的特征 仅为10Hz。
您能否为此带宽提供一些数据?
是否有任何 LDO 或电压基准、AoP 或 DAC 可以满足 3.6V@60mA 的输出要求?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 E2E 支持:
我的客户需要0.1Hz 至10Hz 频率范围内的超低噪声 LDO、而我们的所有 LDO 的特征 仅为10Hz。
您能否为此带宽提供一些数据?
是否有任何 LDO 或电压基准、AoP 或 DAC 可以满足 3.6V@60mA 的输出要求?
此致、