This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:10Hz 以下的噪声性能

Guru**** 2562550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746975/tps7a47-noise-performances-under-10hz

器件型号:TPS7A47

尊敬的 E2E 支持:

我的客户需要0.1Hz 至10Hz 频率范围内的超低噪声 LDO、而我们的所有 LDO 的特征 仅为10Hz。

您能否为此带宽提供一些数据?

是否有任何 LDO 或电压基准、AoP 或 DAC 可以满足 3.6V@60mA 的输出要求?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以线性地扩展噪声图、以找到频率低于10Hz 时的噪声。  下图显示了简化的输出电压噪声密度与频率间的关系图、以帮助显示各种类型的噪声与总 LDO 噪声之和。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    此致、
    Olivier