This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:BQ29209电池平衡电路怀疑

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209-Q1, BQ29209, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747688/bq29209-bq29209-cell-balance-circuit-doubts

器件型号:BQ29209
主题中讨论的其他器件:BQ25882

您好!

首先、很抱歉我在电池管理 电路方面的体验很差。

我必须串联两节锂离子电池(3、7至4、2)、以便从它们获得更多电压。 我关注的是 BQ29209-Q1、但我对此有一些疑问  、希望您能澄清:

  • Bq29209是电池充电器还是仅用于解决不平衡问题的器件? 如果不是,是否有适合的电池充电器?  
  • 我从数据表中看到、如果自动配置无法完成任务、则有一个外部网络可以执行。 如何知道 我是否必须设计外部网络或保持自动配置?  
  • 从数据表中 ,建议的 VDD 为10V。 我可以在其输入端使用来自另一个大电池的12伏电压吗?  如果不是,您可以建议使用 LDO 以获得10V 的输出电压(额定电流)?

希望您能提供帮助。

提前感谢您的支持。

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    bq29209不是充电器件、而是具有电池平衡功能的2S 电池二级保护 IC。 要为2S 电池充电,您的输入电压是多少?您的充电电流是多少?

    VDD 的建议范围为4~10V。 通常、器件由连接到器件的电池供电。

    对于第二个问题、您是指如何使用外部平衡电路实现更高电流的自动平衡、还是使用外部电路来控制 CB_EN 引脚。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的快速回复。 我有点困惑、抱歉。

    我现在已经了解到 bq29209只是用于平衡问题。

    我还了解到、这款器件直接由电压系列供电(对于我来说大约为8伏)。 这是问题吗?  

    我必须为这两节电池充电: https://it.rs-online.com/web/p/batterie-al-litio-ricaricabili/1445691/ ,因此电压系列永远不会推荐10V。

    从我在谷歌上看到的情况来看,我应该 设计一个电路, 对这2节电池并联充电,然后在充电时切换到串式配置(可以使用物理开关从并联模式转换为串式模式)。 我对吗?

    然后,当电路切换到串联模式时,我必须包括平衡器 bq29209。 对吧?

    另一个问题是:我必须使用外部配置(如数据表的图12)还是仅使用正常配置(图10)是好的?

    希望您能提供帮助、

    再次感谢。

    Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nico

    您可以使用电池为器件供电。

    对于电路设计、它取决于您所需的平衡电流。 如果您需要高于15mA 的平衡电流、则需要使用图12所示的电路。 较高的平衡电流可以缩短平衡时间、但也会在电路中引入额外的热性能。

    我建议您将器件保持串联以进行充电和放电、系统将更加简单。

    对于充电器选择、您可以在 TI.com 上查看2S 充电器解决方案。 通常、如果输入电压为5V、则可以使用升压充电器 bq25882。 如果输入电压始终高于电池电压、则可以根据您的充电电流要求选择降压充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们) Jessica。
    非常感谢您的支持。
    现在已经很清楚了。