请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ29209 主题中讨论的其他器件:、 BQ25882
您好!
首先、很抱歉我在电池管理 电路方面的体验很差。
我必须串联两节锂离子电池(3、7至4、2)、以便从它们获得更多电压。 我关注的是 BQ29209-Q1、但我对此有一些疑问 、希望您能澄清:
- Bq29209是电池充电器还是仅用于解决不平衡问题的器件? 如果不是,是否有适合的电池充电器?
- 我从数据表中看到、如果自动配置无法完成任务、则有一个外部网络可以执行。 如何知道 我是否必须设计外部网络或保持自动配置?
- 从数据表中 ,建议的 VDD 为10V。 我可以在其输入端使用来自另一个大电池的12伏电压吗? 如果不是,您可以建议使用 LDO 以获得10V 的输出电压(额定电流)?
希望您能提供帮助。
提前感谢您的支持。
Nico