This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:最小启动电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747974/lm5036-the-minimum-startup-voltage

器件型号:LM5036

您好!

我是否可以知道 LM5036的最小启动电压是多少? 7.8V?

在触发 UVLO 之前、您能否帮助解释 VCuvlo?  我不确定什么是正向和负向意味着什么、我认为 VCuvlo 应该是负向、直到 VCC 启动。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    感谢您的提问、我已在这里要求我的同事提供帮助。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu、

    我想您的问题中的最小启动电压意味着当 VCC 上升到阈值以上时、IC 在哪个电压阈值上会耗尽 UVLO 保护。 它在数据表中称为正向 VCC UVLO 阈值。 另一方面、负向 VCC UVLO 阈值意味着当 VCC 下降到阈值以下时会发生 UVLO 保护。

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    明白了、那么最小运行输入电压为7.8V (典型值)、我对吗?

    请注意、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所需的最小 VCC 电压应高于8V、以使 IC 脱离 VCC UVLO 状态、因为最大正 VCC 欠压阈值为8V。

    但建议 PSU 的输入电压高于18V (典型值为15V)、否则集成辅助偏置电源 IC 不启用。

     有关详细信息、请参阅数据表第19页的第3.9.1节

    此致

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    理解、感谢您的解释。